安全扭矩关闭 (STO)
安全扭矩关闭 (STO) 是一种可防止系统重启的重启锁定安全功能。 STO 输入可对 AKD 驱动器的功率级进行直接电气控制。 它绕过处理器,将禁用功率级而不考虑软件或其他硬件信号。
-
- 制动器由固件控制。 当 STO 在未使用受控停止的情况下降低时,必须添加外部安全继电器以与电机制动器保持一致。
AKD-x003 至 AKD-x024
STO 由数字输入控制,只要对该输入应用 24 V 信号,即进入驱动器的功率输出阶段。 如果 STO 输入为开路状态,则不再为电机供电,且驱动器会丢失所有扭矩并停止。 如果未对 STO 数字输入应用 24V 电压,且尝试使能驱动器(使用硬件和软件使能),驱动器将生成 602“安全扭矩关闭”故障。
AKD-x048
STO 由两个数字输入控制,只要对这些输入应用 24 V 信号,即进入驱动器的功率输出阶段。 如果某一 STO 输入为开路状态,则不再为电机供电,且驱动器会丢失所有扭矩并凭惯性运转一会儿然后逐渐停止。 如果未对某一 STO 数字输入应用 24V 电压,且尝试使能驱动器(使用硬件和软件使能),驱动器将生成 602“安全扭矩关闭”故障。
AKD-C 全局 STO
每个直流电源字符串都有一个“STO 使能”输入和一个“STO 状态”输出。 “STO 使能”1 仅影响字符串 1。 “STO 使能”2 仅影响字符串 2。
只要对字符串“STO 输入”应用 24 V 信号,该字符串将释放连接到该字符串的所有 AKD-N(无 DS 选件)。 如果 STO 输入为开路状态,则不再为所连电机供电,且驱动器将会丢失所有扭矩并惯性停止。
-
-
使用带有选件 "DS"(本地 STO 输入)的 AKD-N 时,全局 STO 信号对此驱动器不会有任何影响。 AKD-N 上的本地 STO 输入对全局 STO 无任何影响。 本地 STO 功能在 AKD-N 安装手册中介绍。
STO 故障
如果您发现此故障,则您需要将 24V 电源应用于 STO 输入,然后在可使能驱动器之前清除故障 (DRV.CLRFAULTS)。 在您试图使能驱动器之前,STO 不将发生故障。 您可使用 DRV.FAULTS读取当前故障。
-->DRV.FAULTS
602: 安全扭矩关闭。
-->
读取 STO 状态
可使用 STO.STATE 参数读取 STO 的当前状态。 WorkBench 还在窗口底部的状态栏中显示出 STO 输入的状态。